11.12.2011 20:08 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ich habs selbst gefunden, das PLC offline war mit online nicht Identisch, Übersetzen und Übertragen hat geholfen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.07.2019 15:26 | |
Beigetreten: 10.08.2010 Letzter Bes: 03.04.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Simulation des KP300 funktioniert aber wegen zu alter Firmware-Version unter TIA15.1 nicht mehr. |
07.08.2019 10:42 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 12834 Bewertung: (1639)
|
Hallo Zusammen das ist schon ab V14 so. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109742764 -> da die Basic Panels 1st generation nur maximal ein V12 Image haben können diese ab diesem Zeitpunkt nicht mehr mit der PLCSim für S71200 und 1500 verbunden werden. Mit der Simulation auf die Reale CPU das geht und auch auf die PLC Sim für S7300/400 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
07.08.2019 18:07 | |
Beigetreten: 10.08.2010 Letzter Bes: 03.04.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Nur das KP300 taucht dort unter dem Reiter "Betrifft Produkt(e)" nicht auf. |
Folgen Sie uns auf