29.10.2018 13:50 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Bitte den eigenen Beitrag noch mal selbst durchlesen... |
29.10.2018 14:23 | |
Beigetreten: 26.08.2018 Letzter Bes: 23.09.2019 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Nein ich komm nicht drauf! Was du meinst! Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: Chris@100 am: 29.10.2018 14:23:35 |
|
29.10.2018 15:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33820 Bewertung: (4203) |
Hallo Chris@100, ja, das ist jetzt zu verstehen. Bei diesem Fehler kann ich dir aber leider nicht helfen. Du solltest vielleicht einen Support Request erstellen. |
29.10.2018 18:38 | |
Beigetreten: 26.08.2018 Letzter Bes: 23.09.2019 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Schade Aber Danke vielleicht hat noch jemand anders eine Idee!!
|
30.10.2018 17:54 | |
Beigetreten: 26.08.2018 Letzter Bes: 23.09.2019 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Ja Leitungen hab ich schon getauscht! Logo mit Pult direkt auch dasselbe! Die zwei LOGOs haben über den Switch verbindung das geht. Jetzt wollte ich mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen kommt aber immer die Meldung nicht möglich! (komisch) Im Anhang mal das HMI Projekt aber nicht wunden manche tasten haben keine zuweise zu Variablen mehr weil ich raus gelöscht habe um zu testen!! Vielleicht kann da jemand was erkennen bestimmt irgendeine Einstellung die noch nicht passt oder so muss denk ich Software seidig sein denke ich das das KTP was hat denke ich nicht ist ja neu! PS. Ich kämpfe noch!!!
DateianhangHaus 1 OG HMI.zip (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Chris@100 am: 30.10.2018 17:56:14Zuletzt bearbeitet von: Chris@100 am: 30.10.2018 17:57:20 |
|
Folgen Sie uns auf