12.01.2012 14:48 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo Nachbar, Im Manual von den Basicpanels steht wie es kalibriert wird. Siehe das Kapitel 5.1.8 Touchscreen kalibrieren SIMATIC HMI Bediengeräte Basic Panels Tweety |
13.01.2012 11:25 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
....verdammt |
13.01.2012 13:51 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hi, ein Firmware Update oder Neu Aufspielen geht auch nicht mehr?!? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19701610 Vielleicht ist die Kalibrierung damit wieder iO! MfG, Servicetechniker P.S.: Mit den Fehlern lernt man! Mach dir nix draus ab jetzt Wartungsbilder einfügen *g* |
~(‾▿‾)~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
13.01.2012 14:32 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Das werd ich mal am Mo. testen.... Wäre ja noch so ein letzter "Strohhalm" Geht dies denn auch ohne das ich in den Transfermodus komme? |
13.01.2012 19:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Das KTP400 hat aber nur Ethernet, hängt an einer 1200er. |
14.01.2012 00:28 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Also, mit IE meine ich "Ind. Ethernet" und nicht etwa "Internet Explorer". Ich empfehle dir, mal den von ST schon genannten Link http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19701610 hinsichtlich "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" zu studieren. |
Folgen Sie uns auf