02.12.2015 16:54 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Stück für Stück, bzw. Seite für Seite erstellt und ebenso übertragen. Die LED's der Tasten habe ich jetzt weggelassen.... Bis jetzt reagiert der Bildschirmschoner wie gewünscht. Doch leider habe ich nun das Problem, dass bei einigen Bildern die Farben / Positionen von Strichen nicht mehr passen.. In den einzelnen Bildern stimmt alles soweit, wenn ich es simuliere.. Blödsinn, genauso wie wenn ich es auf's Panel übertrage. Im Anhang kann man es sehen, grün und rot stimmt, blau und gelb ist Quatsch. ...... traurig, traurig Ähnlich Logo, nur ne Preisstufe höher DateianhangMenue.zip (115 Downloads) |
17.04.2017 17:52 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4774 Bewertung: (123) |
Neue Frage von olivermp5 wurde in ein separates Thema mit dem Titel 6 Logo 8 mit KTP400 Comfort Panel verbinden gesplittet. Gruß |
28.04.2017 17:07 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
hey, du solltes mal folgendes machen. 1.Schliesse die Projektierung Wegen dem Bildschirmschoner: Ich glaube das im "Hintergrund" irgendeine Meldung am werkeln ist. Mal eine Meldeanzeige mit "Meldepuffer" erstellen, dann kannst Du sehen was da "stört". Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: The Brain am: 28.04.2017 17:16:16 |
|
Folgen Sie uns auf