14.11.2011 11:20 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Beim einem KTP 600 gibt es nur die Möglichkeit, die Einschaltzeit des Bildschirmschoners zu bestimmen. Siehe im Handbuch Seite 75. SIMATIC HMI Bediengeräte Basic Panels Tweety |
14.11.2011 12:28 | |
Beigetreten: 01.10.2010 Letzter Bes: 30.07.2018 Beiträge: 38 Bewertung: (1) |
kann man diesen weißen punkt nicht auf einen schwarzen ändern? |
14.11.2011 15:52 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Für eine solche Änderung sehe ich hier keine Einstellmöglichkeit. Tweety |
15.11.2011 09:10 | |
Beigetreten: 01.10.2010 Letzter Bes: 30.07.2018 Beiträge: 38 Bewertung: (1) |
Wäre mal eine tolle Sache, vielleicht ein Punkt für die Siemens-Entwickler. |
15.11.2011 10:14 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (998) |
Mal so nebenbei: warum stört dich der Punkt? Dem Bildschirm wird das nichts ausmachen... Hat sich die Nachtschicht beschwert? :-))) |
16.01.2012 10:24 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Is eh schon abgelaufen..... |
Folgen Sie uns auf