28.07.2016 13:57 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Firmwarestand und Version ist die gleiche... |
01.08.2016 08:26 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 13753 Bewertung: (1735)
|
Hallo Milte welches Update verwendet ihr denn? Aktuell ist ja das Update 9: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109311724 Dementsprechzen gibts dazu auch ein Image für die Mobilepanels 2nd Gen. (also V13.0.1.9) Ich würde da mal mit der aktuellen Version drangehen, nicht dass man sich hier wegen eines Bugs einen Wolf sucht. Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
23.08.2016 09:18 | |
Beiträge: 648 Bewertung: (95) |
Hallo Milte, du kannst das UPDATE/Rücksetzen SIMATIC ProSave nutzen. Folge dem Link. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/10347815 Mit freundlichen Grüßen rh1990 |
Folgen Sie uns auf