29.01.2015 10:51 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Ich bin neu in der LOGO! Gemeinschaft. Nun meine Frage. Ich öffne ein Kugelventil überein Wischrelais/Impulsausgabe50%. Dann warte ich 15 Minuten und öffne über ein zweites Wischrelais/Impulsausgabenochmal 50%. Jetzt will ich das Ventil nach der zweimaligen ansteuerung sperren und erst über ein Reset Signal wieder freigeben. Das Sperren soll verhindern das beim umschalten von Winter- auf Sommerbetrieb das Ventil nicht nochmal angesteuert wird, falls es schon Umgeschalten hat. Das Schaltprogramm im Anhang. Dank für euere Antwort
DateianhangSolarsteuerung_12.pdf (109 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 29.01.2015 15:46Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 29.01.2015 15:44Splitted |
|
02.02.2015 11:38 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Platin Expert Danke für den Tipp. Habe zwar noch etwas gebraucht um den Zähler richtig einzubinden. War aber eine gute Übung. Habe das geänderte Programm als ZIP hinzugefügt. Werde es noch mit Meldetext und Log File erweitern. DateianhangLOGOV14.zip (99 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Dampfross am: 02.02.2015 12:28Zuletzt bearbeitet von: Dampfross am: 02.02.2015 12:11 |
|
Folgen Sie uns auf