15.02.2012 15:09 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Du legt im Kurvenview deine zyklische Kurve an, vergibst in deiner Datenquelle deine Kurvenvariable. Dann stellst du an der Zeitachse, das Zeitintervall in Sekundenein. Das ist der Zeitbereich den du in der Kurvenanzeige siehst. Demo-Projekte für HMI Bediengeräte unter WinCC (TIA Portal) für Basic Panels, Comfort Panels und WinCC Runtime Advanced (TIA Portal) Tweety |
05.03.2012 12:33 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Habe das auch so gelöst, funktioniert. Nur die Kurve will noch nicht so richtig, wie ich es möchte. |
05.03.2012 13:52 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 19.03.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
wo klemmt denn die Kurve ;)? |
06.03.2012 10:17 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Wahrscheinlich werd ich diesen Weg auch gehen. Danke dir für dein Geduld ... |
02.03.2016 13:30 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4775 Bewertung: (123) |
Neue Frage von ManuPro wurde in ein separates Thema mit dem Titel HMI KTP Basic 600 an eine Logo 0BA8, Problem mit Kurvenanzeige gesplittet. Gruß |
06.01.2017 23:39 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 4097 Bewertung: (193) |
Neue Frage von logotom123 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Minusgrade anzeigen bei Panel mit LOGO gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf