16.06.2014 16:35 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Ja, aber nicht alle. Ab der Serie 0BA6. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.06.2014 20:25 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich habe hier im Forum schon eine Schaltung vorgestellt, mit der über vier Ausgänge ein Widerstandsdimmer realisiert wird. Dazu werden vier Widerstände in Reihe geschaltet. Diese vier Widerstände werden dann von den Ausgängen gebrückt. Die Schaltreihenfolge ist dabei binär codiert, so das sich 16 Stufen ergeben. Mit weniger Ausgängen lassen sich so auch weniger Stufen realisieren! Im Anhang mal das Progi und eine Exceltabelle zur Ermittlung der günstigsten Widerstandkompinationen. DateianhangWiderstandsdimmer.zip (133 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf