04.08.2016 22:50 | |
Beigetreten: 04.08.2016 Letzter Bes: 21.03.2020 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo! habe zwei Sollwerte bei einer Lüftungsregelung, die Lufttemperatur und die Luftfeuchte. Die Luftfeuchte hat Priorität d.h. selbst wenn die Ist-Temperatur außerhalb des Sollwertbereichs liegt muss nach der Luftfeuchte geregelt werden. Nur wenn die Luftfeuchte im Soll ist, kann die Temperatur geregelt werden. Gibt es irgendwo ein Beispiel dafür? Bitte um Hilfestellung. GR ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 05.08.2016 09:55:43Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.08.2016 10:51 | |
Beigetreten: 04.08.2016 Letzter Bes: 21.03.2020 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Guten Tag! Anfänger komme ich mit den Regeln im Forum noch nicht klar. Ist nicht so einfach. Zu meinem Problem: Bei einer Lüftungsregelung ist die Temperatur und Luftfeuchte zu regeln. Ist aber die Temperatur unter Soll und die Luftfeuchte über Soll, dann soll die Luftfeuchte Priorität haben und die Lüftung öffnen . Die Temperaturregelung will je genau das Gegensätzliche. Wie kann ich dem Luftfeuchtesollwert Priorität geben. Wo ich hänge ist im Beispiel in der Anlage ersichtlich. MfG gr-gw DateianhangRegelung Temp und RF nicht verriegelt.pdf (87 Downloads) |
05.08.2016 11:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33829 Bewertung: (4204)
|
Meiner Meinung nach brauchst du es nur zu verriegeln. Siehe angehangenes Programm.
DateianhangTest.zip (85 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf