23.06.2012 19:44 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Der Betel hat in seiner Schaltungssammlung im Teil B einen Bereich, in dem es um Speicherung von Analogen Werten geht. Diese Baugruppen könntest du dir nützlich machen, da man z.B. die Zeiten an andere Bausteine verweisen und somit "speichern" könnte. Schau mal rein... Die Datei heißt: Speicherung von analogen Werten mit Zähler |
Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 23.06.2012 19:44 |
|
24.06.2012 08:59 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Eine Zeit zu speichern ist mit der erwähnten Lösung möglich. Doch es wird nicht in Minuten:Sekunden sondern nur in Sekunden gemacht. Da müßte man dann wieder umrechnen, wenn es wie gewohnt angezeigt werden soll. Im Anhang ein einfaches Beispiel zum Speichern von analogen und Zählerwerten. DateianhangSpeichern.zip (51 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.06.2012 10:40 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Über die Verweisfunktion. Allerdings funktioniert dies aber erst ab der 0BA7 Im Anhang habe ich es mal um die Zeitspeicherung ergänzt. DateianhangSpeichern_V2.zip (47 Downloads) |
24.06.2012 13:46 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Was du möchtest ist soweit klar. Hast du denn schon mal etwas selbst versucht oder Gedanken gemacht ? Habe den Eindruck, daß du wartest, bis dir jemand eine fertige Schaltung präsentiert. Was du da zusammen bastelst ist ja auch nicht dein erstes Projekt, solltest also schon etwas Erfahrungen gesammelt haben. Die Verweisfunktion gibt es auch bei der 0BA6, doch es läßt sich erst ab der 0BA7 der Wert aus einer Einschaltverzögerung in einer arithmetischen Anweisung verweisen. Daher der Hinweis von mir. Im Anhang habe ich eine Möglichkeit eingefügt, wie man wieder eine "normale" Zeit angezeigt bekommt. DateianhangSpeichern_V3.zip (41 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf