07.05.2012 07:55 | |
Beigetreten: 02.07.2011 Letzter Bes: 07.03.2014 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, erst mal euch beiden vielen Dank für die schnelle Antwort. Irgendwie verstehe ich noch nicht, wie ich in TIA einen DB mit SCL erstelle (ganz davon ab, dass ich noch nicht mit SCL gearbeitet habe) Wie muss denn dieser DB aussehen, damit ich ihn im Sendebaustein verarbeiten kann ? Muss ich für jede Zeile des Druckcodes einen String anlegen ? Tut mir leid, wenn ich wahrscheinlich blöde Fragen stelle, aber ich habe mit dieser Art der Kommunikation noch nie gearbeitet. Ich habe das Projekt zugewiesen bekommen, da ich ein Mechatronikstudium hier mache und mich mit dem Thema beschäftigen soll. Kann man das ganze nicht anders lösen: Man kann doch im HMI Comfort Panel ein Protokoll erstellen, die Variablen reinpacken und wenn ein Ettikett gedruckt werden soll, dieses Protokoll über VB-Sript Befehl "printreport" per USB an den Drucker senden. Das Problem könnte nur sein, dass der Druckertreiber nicht unter Windows CE (Betriebssystem des Panels) funktioniert. DateianhangScreen_1.zip (249 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: jvkolbrich am: 07.05.2012 10:31 |
|
Folgen Sie uns auf