11.08.2017 14:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32843 Bewertung: (4061)
|
Den Spannungsteiler benötigst, da die LOGO! am analogen Eingang nur Spannungen bis 10 VDC auswerten kann. Spannungen über 10 VDC werden als 10 VDC begrenzt. Wenn du die Batterie an die LOGO! angeschlossen hast, misst du die Spannung an der Batterie und stellst die Verstärkung (GAIN) am Analogverstärker so ein, dass dir im Display der LOGO! der gleiche Spannungswert angezeigt wird. DateianhangSpannungsüberwachung_12V-Batterie.zip (84 Downloads) |
12.08.2017 11:11 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Danke ixo65! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf