28.07.2010 08:09 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Guten Gewissens kann ich dir nur ein Siemens Field - PG empfehlen. |
28.07.2010 09:39 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 10228 Bewertung: (1181) |
Hallo, Meine Stimme ist auch für die SIMATIC Field PG M3. Wirklich sich mit der vorherigen Version vergleichend, ist der letzte vollkommen. Natürlich ist der Preis höher, aber im Sinn diesen Laptop nehmen, wird in der Industrie verwenden. Das Vergleichen mit diesem seinem Preis ist nichts. Gruss, Hristo Mihalev |
28.07.2010 19:30 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Corvax, ein Field PG M3 ist ein vollwertiges und hochwertiges Notebook, welches über die benötigten Schnittstellen und die wichtigste Simatic - Software verfügt. Preis ohne Step 5 Abfüllung ca.xxx Euro. Wenn du auch Step5 noch brauchst, dann ca. xxx Euro. (Preise aus dem aktuellen Katalog). Ein hochwertiges "Fremdanbieter" - Notebook mit derSoftware und Schnittstellen ist nicht nur unpraktischer (wegen den vielen Adapterzeugs) sondern auch im Endefekt teurer. Für regelmässigen Inbetriebnahme- und Serviceeinsatz gibt es zum Field - PG keine gleichwertige Alternative. Anbei noch der Siemens - Flyer. Gruß, Jürgen Müller, IBN-Service. DateianhangField_PG.pdf (272 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 28.09.2010 13:18Preisangaben entfernt |
|
28.07.2010 22:22 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Corvax, der beste Weg um die korrekten Preise zu bekommen ist den Siemens-Ansprechpartner vor Ort zu kontaktieren. Wer das ist, sollte hier: Ansprechpartner weltweit (Link auch in der rechten Navigation) zu finden sein. Der sollte dann auch genau sagen können, was bei den beiden Alternativen an Hardware und Software notwendig ist. Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf