16.07.2014 13:37 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Thomas, es ist für mich noch nicht ganz schlüssig, wofür du eine Matrix benötigst. Willst du die Laufzeiten von Station zu Station ermitteln, siehe Grafik, oder willst du einfach die aktuelle Laufzeit messen. In die einzelnen Speicherzellen kannst du ja die Zeit ja als DINT in ms ablegen. Das ergibt dann ein überschaubares 2-dimensionales Array mit 13x13 DINT-Werten. (Das sind gerade mal 169DWs bzw. 338 Worte) Bei der vorgeschlagenen Matrix kannst du so die letzte Laufzeit von jeder beliebigen Station(Position) zu jeder anderen Station auslesen. Über zwei Zeiger hast du die Adresse der Start- und Zielposition. Jetzt musst du nur noch festlegen, welche Achse Start und welche Ziel ist. Grüße Billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf