26.03.2012 05:52 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ob es richtig ist, kann ich so nicht sagen... aber, es klingt logisch. |
29.04.2012 19:05 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Torfuzzi, du bist ja bereits darauf hingewiesen worden dich mal in Foren zur Heizung(ssteuerung) umzusehen. Darauf aufbauend muss zunächst mal deine Hardware (Komponenten wie Pumpen, Mischer, Ventiele undVerrohrung, Sensoren...) und die zugehörigenInfos dazu zusammengestellt werden. Dazu ist dann ein Konzept für die Steuerung/Regelung zu erarbeiten....Und erst dann macht es Sinn an eine Umsetzung mit der LOGO! (oder Alternativen) zu gehen. Ganz deutlich: Es macht keinen Sinn, eine LOGO!Schaltung hier abzugreifen oder inklusive einiger Vorschläge zu deiner Heizung hier zu diskutieren und dann zu klauben oder zu hoffen, dass du nun (dann) eine gute Heizungssteuerung hast!!! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
29.04.2012 19:26 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Torfuzzi, das liegt außer an deiner Schaltung natürlich in erster Linie an deiner Heizungsanlage, dem zu heizenden Objekt und deinen persönlichen Anforderungen!? Wenn du zu den o. g. "Teilen" uns entsprechende Infos hier einstellst, erhälst du sicher Hinweise die dir dan ggf. weiterhelfen.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |