10.06.2013 11:30 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Mit dem 500Ohm Widerstand wird eine Stromsignal von 0-20mA in ein Spannungssignal 0-10V gewandelt. Das ist alles! Vielleicht gibt es für den Sensor einen fertigen Messumformer!? Ansonste würde ich auf die Strommessung gehen. Für die Spannungsvariante 0-10V und auch die Stromvariante bietet sich eine Messbrückenschaltung an. Bei abgeglichener Brücke fließt kein Strom über den mittleren Zweig und es liegt auch keine Spannung an des Messklemmen an! Google einfach mal nach Messbrückenschaltung usw.! http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCckenschaltung |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 10.06.2013 11:41 |
|
Folgen Sie uns auf