05.03.2012 21:15 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Eine Möglichkeit findest du im Anhang! Über AI3 wird die Temperatur erfasst. Je nach Schwellwert wird über den Analogmux entweder die Rampe, oder der Festwert 1000 (10V) ausgegeben. Wird über I1 die zweite Pumpe zugeschaltet, wird uber den Mux der Festwert 7V ausgegeben. Allerdings muß die Rampe beim ersten Programmstart von 0 auf 1000 hochlaufen. Da die Vorlauftemp. am Anafng aber eher nicht schon auf über 65°C stehen wird, ist diese Zeit sicherlich egal. Selbst wenn dies doch der Fall sein sollte, wird die Pumpe halt von 0 auf 5V hochgeregelt. Nimm es also nur als Anregung! DateianhangPumpe 1.zip (118 Downloads) |
05.03.2012 21:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Das ganze jetzt ohne diese "Wartezeit" Auch die 7V lassen sich langsam anfahren wenn das gewünscht wird! Versuch aber ruhig erstmal selbst einwenig! DateianhangPumpe 2.zip (123 Downloads) |
05.03.2012 21:29 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo,Danke für die schnelle Hilfe! |
08.03.2012 18:06 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, m. E. beantwortet motmontis Schaltung die Aufgabenstellung nicht, denn gewünscht war eine Regelung der Ausgangsspannung abhängig von der gemessenen Temperatur im Bereich von 65 °C bis 80 °C. Zwar handelt es sich gemäß Aufgabenbeschreibung um eine Steuerung - zu jeder gemessenen Temperatur wird eine definierte Spannung ausgegeben - doch ändert sich dadurch nichts an meiner o. g. Vermutung (---> Lutti123?) Deshalb habe ich mal im Dateianhang einen entsprechenden Vorschlag erstellt (Annahme: Temperatur üner AM2 PT100- bzw. RTD-Modul) - für eine 0BA5 mit linearer Umsetzung - für eine 0BA6 mit linearer umsetzung - auch Umsetzungen mit Polynomen höherer Ordnung wären möglich (z. B. quadratisch) - schließlich noch eine Alternative in Form eines PI-Reglers Viel Freude beim Experimentieren.... MfG Betel DateianhangDEMO_Umwälzpumpe_v1.zip (401 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
08.03.2012 22:13 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, und leider wieder/immernoch widersprüchlich und unpräsise...so ist noch kein Schaltungsvorschlag zu erarbeiten... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
11.03.2012 23:01 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Lutti123, hier nun ein Lösungsvorschlag: In der Schaltung..V2a habe ich auf Basis meiner vorhergehenden Vorschläge die Hauptfonktionen für beide Pumpen programmiert - unter folgenden annahmen: LOGO! = 0BA6 0der 0BA7 jeweils mit mit einem Modul AM2-RTD für die Temp.-Sensoren! In der Schaltung ...2b habe ich dann zentrale (=einmalige) Vorgaben für die folgenden Parameter ergänzt: - Tk_min und Tk_max für die Kesselumlaufpumpe (hier Tk_min = 65,00 °C; Tk_min = 70,00 °C - Tf_min und Tf_max für die Pumpe der Fernwärmeversorgung (hier Tf_min = 65,00 °C; Tf_max = 80,00 "C - Spannung V_T2 für die Pumpe der Fernwärmeversorgung bei Tf_max (hier = 5,00 V) - Spannung AQ_V3 für die Pumpe der Fernwärmeversorgung wenn beide Pumpen laufen (hier = 7,00 V) Die Parametereingaben erfolgen direkt in den Textmeldungen an der LOGO! )Dies ist m. E. für die vorliegende Aufgabenstellung ausreichend, da m. E. nur in der Anpassungsphase häufiger die Parameter zu modifizieren sind - im Betrieb dann eher selten). Dennnoch habe ich mal die von mir empfohlene Tastereingabeschaltung im Anhang beigefügt. Für einen parameter kann diese dierekt einen Parametereingabeblock ersetzen. Sollen jedoch mehrere oder alle o. g. Parameter per Taster modifizierbar sein, dann ist dies vermutlich nur über eine Menüstruktur aus Textmeldungen (Vorschläge dazu gibt es hier im Forum - SUCHE) möglich, die dann jeweils die Taster einem separaten"Eingabezähler" (in meiner Tasterschaltung) zuordnen. dazu können dann externe Taster und / oder ein TD eingesetzt werden... Besonders elegant (aber auch teuer) ließe sich eine Lösung mittels einer LOGO!-0BA7 in Verbindung mit einem Pannel erstellen... Ich denkenun solltest du eine dir genehme Schaltungsversion erarbeiten können - viel Erfolg dabei! MfG Betel DateianhangDEMO_Umwälzpumpe_V2.zip (92 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf