22.08.2010 18:42 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (1) |
Hallo, in welcher Zeit sollen die 12 Impulse sein?? 12 pro Stunde?? Hab Dir mal a bissl was gebastelt. Schau mal ob das so funktioniert wie du dir gedacht hast. Die Einschaltgrenzen müssen halt noch eingestellt werden. Und ich bin davon ausgegangen das die Temperatur mit einem Analogen Eingang gemessen wird. Gruß DateianhangSchaltplan1.zip (92 Downloads) |
23.08.2010 19:44 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (1) |
Hallo, habe das dann nochmal deinen Anforderungen angepasst. Zuminderst grob. Die ganzen Details und Schaltimpulse sind noch genau bzw, deinen Anforderungen einzustellen. Gruß nomis DateianhangSchaltplan1.zip (92 Downloads) |
24.08.2010 17:17 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, leider hat Ring24 vollkommen recht - Stellmotor deine Aufgabenstellung ist unpräzise und unvollständig... ....Ich vermute mal du willst folgendes: Duerhältst von der Anlage Impulse, die jeweils über 45 s gemessen eine Info der aktuellen Temperatur darstellen. Außerdem hast du die Relation bzw. Funktion Temperatur abhängig von der Impulszahl je 45 s. Nun willst du aus einer Solltemperatur entsprechend deiner eingangs gemachten Angaben eine Soll-Impulszahl berechnen und dann mit der gemessenen Impulszahl vergleichen. Auf Basis dieses Vergleiches soll nun ein Stellglied angesteuert werden (vermutlich mit zeitlich definierten Impulsen ähnlich wie ein Heizungsmischermotor)? Ist das richtig - oder was sind die Messgrößen, was sind die Ausgangssignale, was soll die LOGO machen? MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
24.08.2010 19:07 | |
Beiträge: 47 Bewertung: (1) |
Hallo Betel Hallo ring24h, die Imp. sind die Leistung die das BHKW Elektrisch erzeugt je mehr imp. um so höher die Leistung ! Die Regelung habe ich angehangen wie es jetzt läuft, möchte jetzt aber die Leistung in abhänigkeit der Speichertemperatur regel , je kälter um so höher die Leistung aber nicht höher als die Max Leistung (30 imp in 45 sek) genau so wenn der Speicher wärmer wird Leitung sinkt aber nicht unter Min Leistung (12 Imp in 45 sec) . Temperatur wird mi PT100 gemessen ! DateianhangSchaltplan1Forum.zip (103 Downloads) |
25.08.2010 21:37 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Stellmotor, also - alles was du benötigst, ist im Forum vorhanden und insb. in der Schaltungssammlung enthalten bzw. über die Links dort einfach zugänglich.... Im Dateianhang hier findest du alles was du benötigst (Hintergrundinfos dazu siehe oben): DEMO_temperaturabhängige_Impulsanzahl_V1.lsc: Einbindung eines PT100, Umrechnung Temperatur nach Impulsanzahl je 45 s, Abfrage der Minimal- und Maximalwerte und "Übergabe" bzw. bereitstellen eines Wertes Impulsanzahl als Funktion dergemessenen Temperatur = SOLLwert. DEMO_periodische_Mittelwertbildung_V3 (0BA6).lsc: OPTION zur Filterung per Mittelwertbildung des Temperatureingangswertes (wäre vor o.g. Signalverarbeitung einzubinden. Demo_Impulsmessung_BHKW.lsc: periodisches Erfassen/Zählen von Impulsen in einer vorgebbaren Zeit, so dass eine Weiterverarbeitung möglich wird = ISTwert DEMO_3_Punkt_Regelung_mit_PWM.lsc: Vergleich von SOLL- und ISTwert, daraus ansteuern eines Motors/Ventiles oder ähnlichem mittels zweier Signale "AUF" und "ZU" oder ähnliches. Dies nennt man einen 3-Punkt-Schritt-Regler. Dabei kann die Häufigkeit/Frequenz und die Dauer der Ansteuersignale dynamisch (also zur Laufzeit) vorgegeben werden, z. B. abhängig von der Differenz von Soll- und Istwert... Nun musst du noch die Teilschaltungen "Zusammenbauen", die Schaltungsparameter an deine Anlage/Randbedingungenanpassen und ggf weitere Details (wie eine gegenseitige Verriegelung der Ausgänge) ergänzen. Auch dazu findest du Anregungen im Forum bzw. der Schaltungssammlung... DateianhangDemo_Impulslmessung_BHKW.zip (135 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|