26.08.2010 21:01 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Stellmotor, experimentiere doch zuerst mal mit den Einzelschaltungen, dann baue die drei genannten zu einer zusammen (2 liefern ja ein Analogsignal am "letzen" Block und diese sin dann die eingangssignale für den Komparator der dritten Schaltung). Beachte beim Kopieren, dass leider alle Parameter, die einen Verweis zu anderen Blöcken haben zurückgesetzt bzw. gelöscht werden und somit zwingend von Handsinngemäß jedoch mit den neuen Blocknummern eingegeben werden müssen. Dann lasse und deine Schaltung hier sehen und ggf. Fragen dazu beantworten... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
27.08.2010 18:28 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Stellmotor, also die Schaltung "Demo_Impulslmessung_BHKW.lsc" sollte sich (bei jeweils korrekten Parametervorgaben) nicht anders verhalten als der Block (digitaler) Schwellwertschalter! Beschreibe also mal das Verhalten beider bei identischen Eingangssignalen und stelle die entsprechende Schaltung hier ein, ansonsten ist ein Nachvollziehen nicht wirklich möglich. O. g. Schaltung ist ja gerade wegen der fehlenden Möglichkeit den aktuellen Zählerstand auslesen zu können entstanden! MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
27.08.2010 21:16 | |
Beiträge: 47 Bewertung: (1) |
Hallo Betel, schau dir bitte mal die Schaltung an , Simulation laufen lassen ! Gruß stellmotor DateianhangSchaltplan1Forum.zip (105 Downloads) |
28.08.2010 12:45 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Stellmotor, also ich kann nur meine Angaben der vorhergehenden Antworten wiederholen. Die Schaltung "Demo_Impulslmessung_BHKW.lsc" verhält sich (bei jeweils korrekten Parametervorgaben) nicht anders als der Block (digitaler) Schwellwertschalter! Allerdings müssen nun noch die Parameter ON und OFF mittels analoger Schwellwertschalter vorgesehen werden... Ein Zähler jedoch, der periodisch gelöscht wird reicht nicht, wie deine schaltung ja auch zeigt(man müsste entweder eine Ausschaltverzögerung nachschalten oder zwei Zähler jeweils abwechselnd zählen lassen. Mein Schaltungsvorschlag verhältsich wie der Schwellwertschalter, nur dass auf den Zählwert zugegriffen werden kann und dieser - für dich nicht relevant - so auch skaliert werden kann ohne die Torzeit ändern zu müssen). Natürlich lassen sich dann beliebige Weiterverarbeitungen (wie Schwellwertprüfungen) programmieren! Zur Lösung deiner Aufgabenstellung ist es dann folgendes erforderlich: Den LOGO!-Block Schwellwertschalter kannst du getrost vergessen! Experimentiere zuerst mal mit den Einzelschaltungen, dann baue die drei genannten zu einer zusammen (2 liefern ja ein Analogsignal am "letzen" Block und diese sind dann die Eingangssignale für den Komparator der dritten Schaltung). MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf