(0)| 30.01.2017 15:48 | |
|
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 182 Bewertung:
|
Hallo,
Ursprünglich hatte ich 8x0,8 zu jeder Dose gelegt, da eigentlich auch nur 2 oder 3-fach Taster geplant waren. Um einfach mehr Funktionen an den Tast-Stellen zu haben (evtl. doch getrennt Hoch/Runterdimmen, Zentral-Aus, Beleuchtungsprogramme wie Hintergrundbeleuchtung etc.) hab ich mir diese Taster mit 6 Taster, 6 LED und Hintergrundbeleuchtung angeschaut. Da reichen 8 Adern zur Vollbeschaltung nicht aus. Ich merke auch, dass für sowas KNX besser skaliert, dennoch wäre KNX für unser Haus wesentlich teurer geworden als der Satz Logos vom Gebrauchtmarkt. Wieviel kann ich nun mit 8 Adern erreichen? 1. Überlegung: Dauer (-) hinlegen, LEDs mit (+) Ausgängen anfahren, dann müsste man (-) Tasten. Dafür müsste man einen Widerstand schalten, die Eingänge auf Dauer-(+) legen und im Programm negieren. Frage: Was verbrauchen die Logo-Eingänge an Energie um gehalten zu werden? Ist bestimmt vernachlässigbar, aber wenn alle Eingänge auf Dauer-(+) liegen evtl. auch nicht. 2. Überlegung: Dauer-(+) hinlegen: Geht wohl nicht, da man die LEDs nicht (-) Seite zum Schalten abgreifen kann. 3. Überlegung: Auf Analogeingänge über Widerstandsarray tasten: Das würde enorm Leitungen und Eingänge sparen und die Logo noch besser ausnutzen. Jede Taste bekommt einen Widerstand. Leider müsste man mit 24V erst über einen Spannungsteiler gehen, der unnötig Energie braucht. Fragen zu 3.: Wie gut ist die Auflösung der Logo um auch gleichzeitige Taster zu identifizieren? bei 1V, 2V, 4V, also 3 Tasten, ginge das noch, aber auch mit 6 Tasten? Oder wäre der Spannungsabfall auf der Leitung zu ungenau? Um ungünstigsten Fall würde ich auf die LEDs verzichten. Tasten hat Vorrang. Ich würde aber auch gerne ein Feedback von der Logo bekommen, nicht nur als Morse-Code. Da wären die 6 LEDs schon nett. Dateianhang20011210.pd.pdf (175 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 18.06.2018 10:12:10Link entfernt und Datei angehängt. |
|
Folgen Sie uns auf