01.08.2018 01:53 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 125 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe einen Lichtsensor B+B Thermo-Technik LIFUE , welcher an 24V DC betrieben wird. Der Lichtsensor hat gleich einen 0-10V Signal eingebaut, dessen Auswertung über einen ASIC erfolgt. Nun möchte ich das Signal über den Analogeingang der Logo 8 (kein Zusatzmodul) auswerten und für Lichtsteuerungen zugänglich machen. Testweise habe ich das Signal über einen Analogschwertschalter (Sensor 0-10V) auf einen Meldetext angezeigt. (Analogeingang Al3 zum analogschwellwertschalter zur offenen Klemme. Meldetext zeigt den Wert von Al3 an. Egal ob es dunkel oder hell ist, der Wert schnwankt immer zwischen 0 und 5. Was könnte ich hier falsch gemacht haben und wie wäre es korrekt? Das Programm habe ich hochgeladen. DateianhangCarport.zip (90 Downloads) |
Folgen Sie uns auf