30.08.2014 06:08 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Endlich sind LOGO!8 und LOGO! Soft Comfort V8 freigegeben. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/100704163 PDF-Dokument LOGO!Soft Comfort Online-Hilfe http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/100782807 LOGO! 8 Soft Comfort Gerätehandbuch Ausgabe 06/2014 |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 30.08.2014 06:59 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.08.2014 09:14 | |
Beigetreten: 28.08.2014 Letzter Bes: 03.09.2021 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hätte ich noch etwas warten sollen. Danke für die Info. |
30.08.2014 09:58 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo motmonti, kann man sie denn auch schon bei Deinem Händler bestellen? |
30.08.2014 10:07 | |
Beiträge: 5225 Bewertung: (1187) |
Was ist mit der Software (LOGO! Soft Comfort V8)? |
30.08.2014 10:10 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Auch freigegeben, Als Einzellizenz-Version oder als Upgrade-Version, siehe 1.Beitrag in diesem Thread, 1. Link. |
30.08.2014 10:23 | |
Beiträge: 5225 Bewertung: (1187) |
Gibt es einen Web-Link für Demo-Software? |
30.08.2014 10:24 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Meines Wissens nach leider noch nicht. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.08.2014 10:30 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Bestellen ja, aber sie ist nicht auf Lager! Ich ruf Montag mal an! Meist dauert es 5-10 Tage wenn der Artikel gelistet ist, aber nicht am Lager! Die Logo geht doch auch über das Netzwerkkabel zu programmieren? Es wäre ja auch mal interessant, wann ein TD raus kommt, was genau so funktioniert wie das Display der neuen Logo, also drei Farben und sechs Zeilen!? |
30.08.2014 10:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Freigegeben, aber noch nicht online!? |
30.08.2014 10:56 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Im Anhang mal die technischen Daten des neuen LOGO! TDE.
DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA8 06_2014.pdf (163 Downloads) |
30.08.2014 10:58 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Auf der LOGO!-Seite der Demo- bzw. Uddate-Software ist sie jedenfalls noch nicht. |
30.08.2014 11:21 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Geil, das nehm ich, auch wenn 5 Jahre Lebensdauer für das Display nicht die Welt sind! |
30.08.2014 11:27 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo motmonti, das sind doch nur die garantierten Daten. Ich glaube nicht, daß das Display wirklich schon nach 5 Jahren den Geist aufgibt. |
30.08.2014 11:50 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Ich werd es testen! Sobald mein Händler am Montag da ist kaufe ich mir die Teile. Hoffentlich ist dann die Soft irgendwo verfügbar!? |
30.08.2014 11:54 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo motmonti, erinnerst Du Dich in dem ersten Thread über eine neue LOGO! ? Da hattest Du gehofft, daß es ein Upgrade auf V8 als Upgrade auf der Siemensseite gibt. Da hatte ich schon meine Zweifel angemeldet. Und wenn es jetzt schon für das Upgrade eine Bestellnummer gibt, bezweifel ich, daß man das Upgrade kostenlos erhält. |
30.08.2014 12:37 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Da könntest du recht haben! Vielleicht ist bei der neuen Logo eine CD dabei!? |
30.08.2014 14:10 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Daran glaube ich noch weniger..... |
30.08.2014 21:43 | |
Beigetreten: 14.07.2010 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 243 Bewertung: (9) |
Laut Online Training soll das TDE auch die Farben können. Außerdem sind auf dem Display mehr Zeichen anzeigbar als auf der Logo! |
Im Einsatz: |
|
30.08.2014 21:50 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann das TDE keine Farben, sondern stellt 3 Hintergrundfarben zur Verfügung, welche über neue Merker angesteuert werden können, so wie bei der Zeichensatzauswahl. |
Folgen Sie uns auf