20.05.2014 19:10 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Im Anhang mal die absolute Minimalversion für diese Angelegenheit! Sobald I1 eingeschaltet wird, fährt Zylinder 1 aus bis zur Endlage. Der Motor stopt durch die internen Endschalter und Motor 2 fährt ebenfalls bis zur endlage aus. Ist diese Erreicht, fährt Motor 1 zurück und danach Motor 2. Das alles ist ausbaufähig mit Wartezeiten usw. und kommt mit einem Relais/Schütz pro Motor aus! http://www.rn-wissen.de/index.php/Getriebemotoren_Ansteuerung DateianhangZylinderwechsel.zip (103 Downloads) |
20.05.2014 19:15 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
alles klar danke! |
Zuletzt bearbeitet von: gregorg am: 20.05.2014 19:17 |
|
20.05.2014 19:25 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
dieses Relai sollte also funktionieren? Das hat 2 Wechsler? http://www.ebay.de/itm/Finder-Relais-Industrierelais-Koppelrelais-2W-8A-24V-DC-/270688970109?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item3f0651e57d Gruß Gregor |
Folgen Sie uns auf