01.06.2011 21:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Hab gerade die Variante mit ählern in meinem Fundus aufgespürt! Mit Schieberegister finde ich auch noch was. DateianhangLauflicht.zip (86 Downloads) |
03.06.2011 13:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Hab mal ne Variante mit Schieberegister angehängt. Die Zuordnung der Bit's zu den Ausgängen ist wahllos erfolgt, um die Möglichkeit der Codierung zu zeigen. Nach dem achten Takt sind für einen Takt lang alle Ausgänge auf 0 gesetzt (Rückfall der Karte) und danach beginnt das Spiel von vorn. Was die Sache mit den Zeiten und Reset angeht, ist die Variante mit Zähler sicher einfacher, da sich das Schieberegister nicht so reseten lässt. Man müßte dann einen Reseteingang programmieren, der alle Ausgänge sperrt und das Register schnell bis zum Ende durchschiebt. DateianhangSchieberegister.zip (89 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 03.06.2011 13:14 |
|
03.06.2011 21:11 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Ich habe eine programm gemacht. Mit diese programm konte sie die lochkarte durch eine logo wechslen. Das programm ist nur das begin. Es last sich ausbreiten. Die timers mussen sie nach wunch einstellen. So konte sie es machen. Haben sie vragen....... Dateianhangponskaart.zip (78 Downloads) |
10.06.2011 03:30 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo ich habe es anders gelöst. Ich habe eine Impulsausgabe gewählt und gehe damit auf einen Zähler. So schien mir das gleiche wie mit der Karte. |
Folgen Sie uns auf