22.09.2012 12:57 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo , ich hab mal das LogAitDave_V1.0runtergeladen und mit meiner Logo getestet. Es funktioniert super. Meine Frage wäre dazu, ob es das auch für Linux gibt oder in Java, dann wäre es Plattform unabhängig. |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 24.09.2012 10:28Überschrift gäendert nach splitten von /tf/WW/en/Posts/76393#top Zuletzt bearbeitet von: bit27 am: 22.09.2012 12:58Zuletzt bearbeitet von: bit27 am: 22.09.2012 12:57 |
|
26.09.2012 10:55 | |
Beigetreten: 14.05.2009 Letzter Bes: 01.03.2022 Beiträge: 47 Bewertung: (4) |
Hi ! freut mich, dass es so gut funktioniert ! soweit ich das weis, kann man mit 'WINE' Windows-Anwendungen unter Linux emulieren. ( und das recht gut !! ) Die "LogAitDave_V1.0.exe" müsste dafür völlig ausreichen, ... In ihr sind eigentlich alle benötigten Treiber und Biblioteken integriert. Die "autoIT" - Geschichte ist ja nur ein Beispiel, ... da bezweifele ich jetzt mal, dass das so einfach läuft, weil es eben die Runtime von der AutoIt Software braucht. Das zu emolieren wird knifflig .. An deiner Stelle würde ich über Java einfach die Exe anpieksen ... sind ja nur n Häufchen Parameter .. also nix wildes ... Wenn dir das nicht reicht, solltest du dir mal die "LibNoDave" Source ziehen. Die ist komplett unter Linux entwickelt. somit also auf jeden Fall kompatiebel. Siehe hierzu auch "http://www.automation-se.de/" ist ein Projekt unter JAVA auf basis von LibNoDAVE .. nur halt Android ( was ja auch Linux Platform ist ) ... auf die Frage, ob ich dir da was für Linux bauen kann, muss ich leider "NEIN" sagen. Weil ich grad weder die Zeit noch die richtige Entwicklungumgebung für hab ( auch grad kein Linux PC, an dem ich gerne arbeiten würde ;-) ) Und da ich mit JAVA auf Kriegssfuss stehe, auch hier ein "NEIN" wenn du mir aber da ewas unter die Arme greifst, helf ich dir dabei gerne .. bye
|
Folgen Sie uns auf