15.12.2017 18:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33813 Bewertung: (4201)
|
Hast du vollkommen richtig erkannt. |
21.01.2018 00:11 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallo Leute, ich hebe heute meinen Temperaturfühler installiert, und der macht jetzt irgendwie Faxen. In den Einstellungen des Analogverstärkers habe ich jetzt den TP1000 ausgewählt, da ja im Schaltplan des Fühlers das gleiche drin seht, aber irgendwie habe ich jetzt permanent -5°C draußen. dann hatte ich das wieder zurück gestellt auf die 4...20 mA und die Min und Max Werte auf -300 bis 700 gestellt, so wie das ixo65 vorgegeben hatte, aber dann habe ich permanente -55°C die sich nicht verändern. Komisch ist auch das der Analogverstärker die Min/Max Werte automatisch einstellt wenn ich auf TP100/TP!000 stelle, und diese Werte kann ich am Fühler gar nicht einstellen, das geben die Dipschalter nicht her. Kann mir da irgendwer was zu sagen? Ich habe unten ein Zip angehängt, da ist ein mal mein Projekt drin und das Datenblatt von Fühler. Gruß Alex DateianhangArchiv.zip (68 Downloads) |
21.01.2018 13:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33813 Bewertung: (4201)
|
Der Messumformer ist die Platine. Er hat als Eingang den PT1000 und als Ausgang das 4-20 mA Signal. Anschluss siehe Anhang. DateianhangSensor 4-20 mA an 0-10 V.pdf (59 Downloads) |
Folgen Sie uns auf