29.02.2012 00:02 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Läuft hier die Visu über einen PC oder Laptop oder braucht man ein Display dafür? Gruß Alex |
29.02.2012 23:26 | |
Beigetreten: 25.09.2008 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (5) |
Hallo es Lauft auf beides, trozdem das Deno version nur 1 minute. Grüss gim |
01.03.2012 21:23 | |
Beigetreten: 25.09.2008 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (5) |
Hallo gartenfuzi ich habe das gleiche Problem. Nach meiner Info, brauchen wir WinCC 2008 für Programmieren, und WinCC Runtime, für testen und Bedienen. Am besten kauft man Letze Logo LOGO! STARTER KIT mit WinCC V11, oder separat nur WinCC V11. |
02.03.2012 04:43 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Das was Gim damit meint, ist.... Es gibt die Möglichkeit in WinCC die Simulation des HMI mit der vorhandenen Logo (ab 0BA7) zu verbinden. So werden die Werte auf dem "virtuellen" HMI angezeigt, steuern soll auch funktionieren. Beitrag zum Thema Für WinCC brauchst du kein 24V ... Evtl geht dies in deine Richtung..... kostenlos wird es eher schwer werden. |
02.03.2012 09:32 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
na sicher .... WinCC Basic V11 Ich würde aber eher dann ein Starterkit kaufen, insgesamt preislich besser und du hast dann ne 2. 0BA7. |
Folgen Sie uns auf