03.09.2019 14:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Benötigt wird die Software LOGO!Soft Comfort (LSC) mindestens mit der Version V6, besser die aktuelle Version V8.2. Da zu das LOGO!-Kabel. Am Besten das originale Siemens-Kabel, keine China Billigware. Dann kannst du die reine Logik auslesen. Kommentare usw. sind dann nicht vorhanden, da sie nicht mit in die LOGO! übertragen werden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.09.2019 15:13 | |
Beigetreten: 08.08.2013 Letzter Bes: 03.05.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Vielen Dank. Werde ich soweit alles bestellen und probieren. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.09.2019 20:13 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Funktioniert aber nur, wenn das Programm nicht geschützt ist. Selbiges befindet sich dann nicht auf der Logo sondern in einem Speicherbaustein, der dort drinnen Steckt, wo man auch das Logo Kabel anschließt. Der "Stöpsel" hat dann glaub ich eine andere Farbe gelb oder grün glaub ich. Im Übrigen, wenn das Programm nicht geschützt ist, kannst du es zwar heraus holen und auch problemlos in eine neuere Logo laden. Aber um da etwas zu ändern, sitzt du je nach Umfang des Programms erst mal mehrere Stunden, um das Gewirr an Linien wieder aufzudröseln und in eine lesbare Form zu bringen. Wahrscheinlich ist man da oft schneller, wenn man das neu programmiert. |
Folgen Sie uns auf