Industry Online Support
Technical Forum
21.11.2012 08:13 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo Choco38, anscheinend wird für PB-Adresse "Taufen" was anderes verwendet als "PB-Adresse ändern". Der Baustein kann nur das was du beschreibst. Die Adresse muss projektiert sein und 126 ist reserviert und kann nicht projektiert werden. http://www.sps-forum.de/showthread.php/4516-S7-Slave-Adresse-am-Profibus-einstellen Step 7 hat die zwar dokumentierte aber durch den technischen Support nicht supportete (also keine Hotline zum Thema) "Kommandoschnittstelle" mit der du Step7 fernsteuern kannst. Hilft dir das vielleicht? Setzt aber Step7 und einen PC zur Inbetriebnahme voraus. ... oder ein Tool aus dem Netz das diese Funktion realisiert, aber halt nicht auf der S7. |
22.11.2012 09:47 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo, ist mir nicht bekannt, bzw. nacht für mich auch keinen Sinn, da der Anwendungsfall klar ist. Sorry sehe keine Chance hier. |
Folgen Sie uns auf