Industry Online Support
Technical Forum
22.09.2011 14:36 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hallo Homer, ich könnte mir vorstellen, dass du dir sowas wie die angehängte Schaltung vorstellst. Viele Grüße DateianhangRampe_FORUM.zip (198 Downloads) |
22.09.2011 14:50 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Ich bekomme beim öffnen eine Fehlermeldung, kann es sein das meine Software Version zu alt dafür ist? Hab die 6.0.17 |
22.09.2011 14:55 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Dann ja, ich habe das Programm mit V7.0.30 erstellt. UPGRADE |
22.09.2011 15:17 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
jetzt gehts :) ist es auch möglich mit 1V anstadt 0V anzufangen? |
22.09.2011 15:42 | |
Beiträge: 154 Bewertung: (17)
|
Hallo, es ist leider nicht möglich eine 1-10V Schnittstelle direkt an die LOGO! anzuschließen. Liegt wohl irgendwie daran weil diese Schnittstellen einen geringen Strom erzeugen. Gibt aber einen Schnittstellenumwandler mit dem dies dann möglich sein soll. Schau mal hier. Gruß |
Folgen Sie uns auf