06.08.2012 08:53 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 15.02.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (711) |
Hallo, Sie beispiel im anhang, limit (b04) von 500 (5V)-----> 900 setzen und baustein 03 V2 --->900. Grus, Marcjan Dateianhanglimit_pid.zip (70 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Marcjan am: 06.08.2012 08:55Problem solved? |
|
01.12.2012 20:58 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Ich hab noch eine kleine änderung in meiner Schaltung im Anhang vor und bräuchte eure unterstützung. Die Zeitschaltuhr geht ja von 9:00-20:30 Uhr, wenn jetzt z.b. ein Stromausfall oder ich an der Steuerung was änderen will und danach wieder zuschalte dimmt die Beleuchtung ja wieder hoch. Kann man da was machen das zwischen 10:00-19:30 immer 10V anliegen? Sonnenaufgang soll ja nur von 9:00-10:00 und Untergang von 20:30-21:30 sein und nicht tagsüber weil die Logo mal aus oder auf stop war. gruß Sebastian
DateianhangAquariumbeleutung.zip (77 Downloads) |
01.12.2012 22:53 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal eine mögliche Lösung! Über eine zweite Schaltuhr und den MUX wird zwischen 10.00 und 19.30 ständig der Wert 1000 an AQ1 ausgegeben. Davor und danach der Rampenwert. DateianhangAquariumbeleutung 2.zip (105 Downloads) |
01.12.2012 23:04 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
23 uhr und ich bekomme schon ne lösung vielen dank, werde ich morgen gleich mal ausprobieren
|
Folgen Sie uns auf