08.10.2017 12:50 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 28.11.2023 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, ich betreibe eine 6ED1052-1FB00-OBA8 mit der Firmware V1.08.02 (siehe Anhang). Sind denn irgendwelche Updates nicht veröffentlich worden, oder wie ist der gigantischer Sprung auf die V1 81 03 zu erklären. Kann ich denn von so einer "alten" Firmware problemlos updaten? Gruß Ronald ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 16.10.2017 07:30:56Neue Überschrift nach Splitten. |
|
09.10.2017 20:09 | |
Beigetreten: 16.11.2014 Letzter Bes: 10.12.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo allerseits, ist ein Firmware Update für ein LOGO8 generell möglich oder nur für die mit FW FS4 - FS5 ? Ich habe hier eine LOGO8 12/24RCE 0BA8.Standard V1.08.01 fragend..... R.Goos ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 13.10.2017 12:08:54Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.10.2017 20:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Bei den LOGO!s 0BA8 mit der Firmware V1.08.01 bis V1.08.03 (FS01 bis FS03) ist ein Firmware-Update nicht möglich. Siehe auch diese FAQ von Siemens: Produktinformation zu Firmware Update für LOGO! 8 FS:04 und FS:05 |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf