02.08.2015 01:38 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
hallo zusammen ich hoffe ihr könnt mir helfen
ich habe ein ähnliches Problem und verzweifel gerade etwas und zwar habe ich eine Logo 0ba6 12/24 RCO mit einem Erweiterungsbaustein DM 8 ich steuere damit in meiner kompletten Wohnung das licht alles auf Led umgebaut die Taster sind von Elbi mit einer SMD Beleuchtung alle Eingänge lassen sich ohne Probleme schalten nur I1,I2,I7und I8 nicht nehme ich einen Taster ohne Beleuchtung geht es im Handbuch ist das Problem zwar auch beschrieben aber nur für die 230V Version nun eine frage brauche ich auch einen Kondensator oder geht es irgend wie anders und wenn ich einen Kondensator brauche welche werde muss er haben über eure Hilfe bin ich euch sehr dankbar Mit freundlichen Grüßen Adler84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 03.08.2015 10:04:45Neue Überschrift nach splitten |
|
02.08.2015 23:19 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
danke erstmal für deine hilfe also werde ich das programm umschreiben müssen wenn es dafür keine lösung gibt mfg Adler84 |
Folgen Sie uns auf