27.05.2012 19:02 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, erstmal ein großes Dankeschön an alle Foristen, viele Beiträge sind zum Verständnis der Programmierung einer LOGO mehr als hilfreich. Dennoch habe ich nun ein Problem, dass ich noch nicht lösen konnte. Ich wollte ein kleines Programm schreiben, mit dem ich über einen Induktionsherd eine bestimmte Temperatur in einem Kochtopf halte (PT100 an einem AM2 PT100 Modul). Eine erste funktionierende Version des Programms (TempSteuerung1.lsc), bei dem mit Start des Programms sofort geheizt wird, wollte ich verbessern. Immerhin kann der Topf ja auch mal mit Start des Programms noch nicht gefüllt sein . Also habe ich eine Sicherheitsabfrage eingefügt. Im zweiten Programm (TempSteuerung2.lsc) wird dann auch wie im ersten die Temperatur ordentlich gehalten, jedoch spinnt die Anzeige der LOGO. Unter der Solltemperaturanzeige, die ich aus dem Analogkomparator auslese, zeigt die LOGO nur noch Uhrensymbole (Uhr1.jpg). Ich hab die Solltemperaturanzeige in die erste Zeile geschoben und gesehen, dass dann einfach alle folgenden Zeilen mit diesem Uhrensymbol gefüllt sind (Uhr2.jpg). SoftComfort sagt mir nach Drücken von F2, dass das Programm mit meiner LOGO funktionieren soll (0BA6.Standard, 0BA6.ES3, 0BA7.Standard). Vielen Dank schonmal für eure Hilfe, ich bin gespannt, was ich für einen Bock geschossen habe. DateianhangTempSteuerung.zip (86 Downloads) |
27.05.2012 21:39 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo noels, interessant, denn dieses Symbol läßt sich auf legale Weise nicht darstellen. Vermutlich liegt es wieder an LOGOSoft V7.0.30!!! Versuche doch mal die Schaltung mit der Version V6.1.12 (letzte Vorgängerversion) auf die LOGO! zu übertragen...Was passiert dann? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
27.05.2012 21:59 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Hallo noelz, hallo Betel! Also wenn ich in der V7.0.30 die 0BA6.ES3 wähle funktionierts! Und in der V6.1.12 funktionierts auch! |
Folgen Sie uns auf