07.06.2011 20:03 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Was man so bisher lesen konnte, es geht. Es ist wohl möglich Daten von der einen zur anderen Logo zu senden, bzw auszulesen. In wie weit dies genau geht/möglich ist, werden wir sehen. Edit: Ich meine, z.B. werden analoge Daten auf einen analogen Ausgang für Ethernet gelegt. In Helmut seinen Bildern war sowas zu sehen, glaube ich. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 07.06.2011 20:07 |
|
08.06.2011 17:32 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Nachbar, ja, das HB zur LOGO!-0BA7 beschreibt den Datenaustausch zwischen zwei bis 8 LOGO!-Basismodulen und nennt auch die Maximal möglichen Kanäle bzw. I/O-Variablen. daraus wird deutlich, das... ...Allerdings begrenzen die maximal möglichen Netzwerkvariablen im Master-Slave-Modus die Anzahl der einbindbaren digitalen und analogen I/O-Kanäle deutlich unter die maximal möglichen (bei 8 Slave-Basismodulen mit I/O-Erweiterungsmodulen im Maximalausbau - mit Ausnahme der dann möglichen max. 8 Analogausgänge). Bei Einbindung eines HMI-Displays dürften ebenfalls eine ganze Reihe von Netzwerkvariablen zur Wertanzeige erforderlich werden, so dass dann ggf. eine „Konkurrenzsituation“ zwischen Variablen zum Datenaustausch der Module und andererseits zur Anzeige entstehen. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
09.06.2011 15:44 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Um-wie-num, warten wir auf die Software.... Denke, daß wir alle gespannt wie ein Flitzebogen sind |
Folgen Sie uns auf