10.12.2013 13:10 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Du kannst natürlich folgendes Anschlussbild umsetzen: Router --> Switch (via Ethernet) Switch --> Logo 1 (via Ethernet) Switch --> Logo 2 (via Ethernet) Also jede Logo separat via Netzwerkkabel mit dem Switch verbinden, dann klappt`s auch mit dem Internetzugriff (sofern alles richtig konfiguriert wurde). Hier ist auch noch einmal das Beispiel mit dem Master-Slave Betrieb. Im jeweiligen Programm musst du dies natürlich noch gemäß Anleitung (anbei) umsetzen/anpassen. Viel Erfolg! DateianhangDE_Master-Slave_Kommunikation.pdf (212 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: endorphinbiker am: 10.12.2013 13:13 |
|
11.12.2013 01:24 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
So Habe mal ein Testprogramm gemacht um alles testen zu können. Ausgänge und Eingänge mit Netzwerkeingang für Internetsteuerung. Habe einen Taster verbaut und einer Lampe und bisher eine Logo oba7 Leider last sich der Netzwerkeingang nicht ansteuern. Der Taster geht aber der Netzwereingang läst sich nicht schalten. Habe ich da einen Fehler programiert ? Hier mal die Datei Wie gesagt ist was ganz einfaches für zum testen. DateianhangTeich 0ba7.zip (108 Downloads) |
13.12.2013 16:40 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo kontaktloser, schau dir mal folgendes Applikationsbeispiel an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/64143308 Hier hast du bereits ein fertigen Code, wo Netzwerkeingänge auch verwendet werden. In der Dokumentation findest du auch nochmal beschrieben, wie du den Master-Slave Betrieb konfigurierst Gruß, KM_AS |
13.12.2013 19:14 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Hallo Habe den Master/Slave soweit eingerichtet. Habe mir dazu ein kleines Testprogramm mit Netzwerkeingänge und Ausgängen zusammengestellt um alles mal zu testen. Mir würde es helfen ob mein Programm fehler hat oder ob man das so benutzen kann ! Besonder mit den Netzwereingängen ob das so richtig ist damit. Möchte damit mene Ausgänge über das Netzwerk testen ,was später sehr wichtig ist für mich. Bin für jede Hilfe Dankbar Danke DateianhangTeich 0ba7.zip (107 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 13.12.2013 19:16 |
|
Folgen Sie uns auf