13.12.2013 20:10 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Im Anhang mal ein Beispiel. |
13.12.2013 20:25 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Deswegen kam mir das Ganze auch so bekannt vor.... /tf/WW/de/Posts/98551 |
13.12.2013 21:44 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Nun ja habe gerade von der alten Steuerung auf die neue Steuerung die Programierung übernommen daher der Fehler. Habe deine Lösung schnell mal ausgetestet geht aber leider auch nicht zum Schalten über den Netzwerkeingang. Habe VB mit 1.1 und mal 4.4 Versucht.Ohne Erfolg Hier mal das Programm was ich benutzt habe dazu. Möglicherweise habe ich was vergessen dabei wer weis ? Kannst du dir das mal noch ansehen bitte. DateianhangTeich 0ba7 Test.zip (82 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 13.12.2013 22:01 |
|
Folgen Sie uns auf