31.08.2011 15:06 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Soviel ich weiß ist für die LOGO! 0BA7 keine PURE Version geplant! |
01.09.2011 07:58 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Könnte mir vorstellen, daß die 0BA6 einen neuen E-Stand bekommen wird, wo auch die neuen Funktionen (bis eben Ethernet) integriert werden. Aber dafür ist die 0BA7 noch nicht so richtig ausgereift, sieht ja Betel auch so. Und leider hat man sich die Verbesserungsvorschläge, Fehler und Hinweise nicht zu Herzen genommen. |
01.09.2011 12:33 | |
Beiträge: 44 Bewertung: (1) |
ohje nicht im ernst? Die 0BA7 ist leider deutlich zu teuer und die 0BA6 hat deutlich zu wenig Blöcke MFG |
Folgen Sie uns auf