23.04.2013 18:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Habe dir mal ein Beispiel erstellt. Die I/O's kannst du ja selbst zuordnen!? Im Beispiel läßt sich die schnelle Drehzahl bereits zuschalten wenn ein FU aktiv ist. Falls das nicht so sein soll, dann B011 durch ein AND ersetzen, oder die Eingänge von B011 auf B012 ziehen und B011 löschen! Was die Störung angeht, soltest du dich auch mal selbst versuchen, da du so am besten lernst! Viel Spaß beim testen! DateianhangMotorfolge FU.zip (60 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 23.04.2013 18:20 |
|
23.04.2013 18:51 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich bin in meinem Beispiel jetzt etwas mehr deinen Vorgaben gefolgt! Jetzt bekommt jeder FU seinen Ausgang für Start/DZ1/DZ2. Ist ein FU auf Störung, so wird bei Start der Anlage immer der andere FU mit hoher Drehzahl gestartet. Ich habe aus Mangel an Info es jetzt noch nicht programmiert, das FU 2 anspringt, wenn FU bei niedriger Drehzahl in Störung geht. Wenn du genau sagst was in den einzelnen Fällen passieren soll, kann ich dir das Programm ja noch anpassen. Oder versuch es halt selbst. Die Basis hast du ja jetzt! DateianhangMotorfolge FU 2.zip (62 Downloads) |
24.04.2013 18:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich hoffe das ich jetzt alle Bedingungen richtig erfasst und umgesetzt habe!? Ich habe auch noch Taster 2 mit Taster 1 verriegelt. Somit muß erst mit Taster 1 eine Stufe gestartet sein, bevor mit Taster 2 die nächste Stufe starten kann. Schien mir zumindest sinnvoll!? Teste das ganze einfach mal durch und melde dich falls etwas nicht stimmig ist! PS: Bedanken und bewerten geht rechts oben! DateianhangMotorfolge FU 4.zip (59 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 24.04.2013 22:11 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf