Industry Online Support
Technical Forum
19.11.2013 17:35 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Dobifan, schau mal auf diese Seite, da gibt es reichlich Beispiele zum Downloaden. Da dürfte auch für Dich etwas dabei sein. http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx |
19.11.2013 17:39 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Danke für die Antwort 190B. Leider geht der Link nicht. Bekomme eine Fehlermeldung. |
19.11.2013 18:01 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Habe den Link getestet, er funktioniert. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.11.2013 18:35 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ja Danke jetzt geht er auch bei mir. |
20.11.2013 10:55 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo Dobifan, schau dir mal die beiden fertigen Applikationsbeispiele an. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68585344 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68585346 Dort findest du auch ein fertigen Code für die LOGO! und das Touch Panel, sowie eine Schritt-für-Schritt Anleitung. Vielleichtlässt sich damit auchein Lösungsansatz für deine Anwendung finden. Anbei schonmal eine Rückmeldung zu einigen deiner Fragen:
Wird in den Beispielen oben behandelt.
Das Schalten eines Ausgangs, wenn die Temperatur einen gewißen Schwellwert erreicht, wird in den Beispielen auch behandelt. Ist zwar in dem Fall keine Klimaanlage, aber vor Prinzip her denke ich hilft es auf jeden Fall weiter.
Ist in den Beispielen oben endhalten
Ist in den Beispielen oben endhalten Sollten weitere Fragen auftauchen, einfach fragen. Gruß, KM_AS |
20.11.2013 11:38 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Vielen Dank KM_AS Ich werde mich da mal durch Arbeiten. Bei Fragen melde ich mich wieder. |
Folgen Sie uns auf