08.06.2011 17:21 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, nun wissen wir mehr über die Kosten der 0BA7-Basismodule. Diese liegen vergleichbar zu denen der 0BA5- und 0BA6-module jeweils einschließlich Datenkabel zum PC (was jedoch bei mehreren LOGO!s ggf. nuer 1x benötigt wird). Leider fokussieren sich die Diskussionen hier und anderswo besonders auf die Ethernet-Schnittstelle. Nun, welche Erwartungen damit tatsächlich erfüllt werden und welche nichtnuss sich erst noch herausstellen...Insbesondere stellt sich mir die Frage, ob es über diesen Weg auch möglich sein wird aktuelle Blockwerte zu übertragen. Ja, LOGO!-Soft V6 kann dies bisher in ONLINE-Modus - aber eben ohne LOG-Funktion und wie dies bei der neuen V7 sein wird ist noch unbekannt. Andererseits heist es aber bereits im HB zur 0BA7 im Abschnitt "Übertragung von E/A-Zustandsinformationen von der LOGO! 0BA7 zum PC": Die LOGO! 0BA7 unterstützt die Übertragung von Informationen über Eingangs- /Ausgangszustände an einen angeschlossenen PC. Diese E/A-Zustandsinformationen können in LOGO!Soft Comfort angezeigt werden. LOGO!Soft Comfort kann die E/AZustandsinformationen in einer .CSV -Datei auf Ihrem PC speichern. |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 10.06.2011 15:22Typo :-( Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 10.06.2011 15:20neue Überschrift nach Splitting referenzierter Beitrag eingefügt ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.06.2011 16:55 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo an alle interessierten, hier mal ein paar Beispiel wie dies aussehen wird: Bitte die Dateinamen beachten. Online Status geht wie bisher. E/A Transfer ist wie eine "Statische Statustabelle" kann aber als CSV-Datei aufgezeichnet werden. Datalog: Hier kann Betel auch seine Parameter sehen. Geht auf SD-Karte aber auch auf internen Speicher. Hab schon was zum Testen bekommen. Bin aber noch voll im Stress. Gruß Helmut DateianhangLSC V7.zip (234 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf