30.11.2018 07:36 | |
Beigetreten: 10.01.2016 Letzter Bes: 05.10.2023 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Dieses Passwort war heute auch ein Stolperbaustein, als ich zum ersten Mal eine neue Logo OBA8 in Betrieb nahm. Ich nahm anfänglich an, dass meine IP-Einstellungen falsch waren, dabei hatte ich versucht, mit einer Demo-Version von Logo-Soft zu programmieren. Als ich dann soweit war, die Logo zu programmieren, war diese plötzlich mit einem Passwort geschützt (WTF!). Dieses Passwort gehört ganz gross geschrieben in das Manual der Logo und der fehlende Hinweis hat mich einige Zeit an Recherche und Fehlersuchen gekostet. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03.12.2018 08:37:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.12.2018 08:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 32630 Bewertung: (4044)
|
Das LOGO das Default-Passwort ist, steht doch im Handbuch.
DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2017_11 xxxx8-0BA0 Seite 71.pdf (2199 Downloads) |
Folgen Sie uns auf