01.08.2017 11:19 | |
Beigetreten: 10.07.2013 Letzter Bes: 09.03.2020 Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Hallo, ich habe gerade ein paar neue LOGO!´s bekommen mit FS05. Hat jemand eine Ahnung was da neu ist? Danke! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02.08.2017 07:24:48Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.08.2017 13:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33837 Bewertung: (4205)
|
Da kann man einfach nur den Kopfschütteln..... |
07.08.2017 07:51 | |
Beigetreten: 27.06.2014 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 228 Bewertung: (3) |
Hat auch schon jemand ein TDE mit neuer Firmware ?? mfg. |
14.10.2017 18:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33837 Bewertung: (4205)
|
Da gibt es schon etwas aktuelleres: Man kann die Firmware der FS04 und FS05 updaten auf FS06. |
Folgen Sie uns auf