21.11.2015 23:49 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen,
In NetPro habe ich eine Verbindung zur Logo konfiguriert mit der TSAP20 und der IP-Adresse: In der Logo habe ich eine Client-Verbindung zur S7 eingetragen und die TSAP zur CPU auf den gleichen Wert eingestellt, wie in NetPro: In der S7 habe ich einen DB1 angelegt und versuche nun, über die Logo darauf zuzugreifen. Allerdings funktioniert das nicht. Über die Diagnose der S7-Verbindung an der Logo erhalte ich die Meldung, das die Verbindung getrennt sei... Muss ich noch irgendwelche Berechtigungen bzw. Ports freigeben? Danke und Gruß Denis DateianhangLogo_S7.zip (122 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Bezel am: 22.11.2015 12:51:53Dateianhang mit Screenshots als .zip hochgeladen |
|
Folgen Sie uns auf