17.07.2018 14:11 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.10.2022 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
...der Nachfolger ist die 6ED1052-1HB08-0BA0 kostet in etwa gleich vel! |
17.07.2018 14:16 | |
Beigetreten: 20.04.2009 Letzter Bes: 27.12.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
... aber bei einer ...-0BA0 ist doch der Funktionsumfang deutlich kleiner, oder? |
17.07.2018 14:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32882 Bewertung: (4065)
|
Mit der aktuellen LOGO!8.2 sind die Bestellnummern geändert worden. Der den ersten beiden Serien der LOGO! 0BA8 endeten die Bestellnummern mit 00-0BA8 bzw. 01-0BA8. Bei den LOGO! der aktuellen Serie enden die Bestellnummern mit 08-0BA0. Im Anhang mal ein Auszug aus dem aktuellem Handbuch mit den aktuellen Bestellnummern. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2017_11 xxxx8-0BA0 Seiten 381-382.pdf (244 Downloads) |
17.07.2018 14:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32882 Bewertung: (4065)
|
Hier noch ein Link zur Produktmitteilung: |
17.07.2018 14:52 | |
Beigetreten: 20.04.2009 Letzter Bes: 27.12.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Aha, das bringt Licht ins Dunkle... Danke für die Info! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.07.2018 15:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32882 Bewertung: (4065)
|
Gern geschehen. Das ändern der Bestellnummern in -0BA0 hat für sehr viel Verwirrung gesorgt. |
Folgen Sie uns auf