19.02.2017 22:08 | |
Beigetreten: 19.01.2013 Letzter Bes: 18.01.2023 Beiträge: 25 Bewertung: (1) |
Hallo Ich habe eine Frage , ich habe die Logo 8 und wollte zwei 0-10V Signale auf ein Analogausgang legen . Einmal die LED Steuerung Sonnen Aufgang und Untergang und als zweites Bewölkung simulieren. . Ich hoffe mir kann einer helfen . ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 20.02.2017 09:42:55Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.02.2017 16:17 | |
Beigetreten: 19.01.2013 Letzter Bes: 18.01.2023 Beiträge: 25 Bewertung: (1) |
ja genau so war dies mein Gedanke . |
20.02.2017 17:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33835 Bewertung: (4205)
|
Hier erst einmal die einfachste Ausführung. Die Schaltung kann natürlich noch variiert werden, aber dazu müsstest du dann nähere Angaben machen. DateianhangDimm-Simulation_0BA8.Standard.zip (518 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
20.02.2017 20:09 | |
Beigetreten: 19.01.2013 Letzter Bes: 18.01.2023 Beiträge: 25 Bewertung: (1) |
Ich möchte dir natürlich auch zeigen was ich so Programmiert habe , es die Ergänzung meiner Aquarien Steuerung die seit 2014 ganz gut Funktioniert . Mann könnte da bestimmt einiges Optimieren , auch suche ich noch die Möglichkeiten einer Visualisierung mit Darstellung auf PC oder Laptop . Dateianhangneu 20.2.17.zip (242 Downloads) |
Folgen Sie uns auf