Industry Online Support
Technical Forum
14.08.2013 16:43 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
hast Du auch die Subnetz mask und die Gateway Geprüft??? Welche Einstellungen hast Du am PC???? |
Zuletzt bearbeitet von: Tripplex am: 14.08.2013 16:45 |
|
14.08.2013 20:50 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Hallo motmonti, leider nein. Die Standartmaske für Subn.war 255.255.255.0...aber im Rechner war nur 255.255.0.0 vorgegeben. |
22.08.2013 14:18 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hallo Rollmops123, ich hatte mit meiner RC230 0BA7 auch dieses Problem. Möglichwerweise liegt es bei dir auch an den Netzwerkrichtlinien. Bei mir funktionierte die Ethernet-Verbindung erst, nachdem ich WLAN am Laptop abgeschaltet/deaktiviert habe (Verbindung 0BA7 via Ethernet mit dem Netzwerkanschluss des Laptop). Sofort hat es bei mir auch funktioniert, als ich die Logo direkt über Ethernet am Router angesteckt habe, also nciht am Netzwerkport des Laptops. Scheinbar hat Windows hier paar Probleme. Unter Systemsteuerung --> Netzwerk/Internetoptionen --> Freigabecenter müssen sowohl dein LAN-Netzwerk, als auch WLAN auf HEIMNETZ stehen. Sofern dies nicht der Fall ist und dein LAN-Netz auf öffentlich steht, blockt Windows, bzw. die Firewall alles. Ich hoffe, das konnte dir etwas helfen. Viel Erfolg! Gruß, endorphinbiker |
22.08.2013 16:15 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (1) |
Danke endorphinbiker, so habe ich das auch gemacht. |
Folgen Sie uns auf