Industry Online Support
Technical Forum
15.03.2011 13:37 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo! Danke für diesen Hinweis. Das leuchtet ein. Ich habs mir im Kopf verkompliziert. Ich habe mal anbei eine Steuerung angefügt. Vielleicht hat jmd. Lust mal drüber zu schauen. Im Prinzip soll ab 30 Grad ein Fenster geöffnet werden und ab 25 Grad geschlossen. Das ganze mit einer Hysterese von 3 Sekunden (-> alles nur symbolische Werte). Danke und einen schönen Tag noch! Christoph P.S.: die Motoren verfügen über Endschalter (siehe: http://www.smolka-berlin.de/onlineshop/de/artikel/Fensterantrieb_Kettenantrieb_SUPERMASTER_24_V,_Hub_450_mm,_Kraft_400_N/1880) DateianhangFensterantriebv1.zip (149 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: spelli2001 am: 15.03.2011 13:39 |
|
16.03.2011 06:46 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo! Ich habe die Schaltung soweit fertig. Mir fehlt jetzt nur noch ein manuelles Eingreifen in die Automatik bzw. Überlagern der Automatik. Ab 30 Grad und nach 4 Sek. Verzögerung wird erst die Drehrichtung auf AUF und dann der Motor auf AN gesetzt (die Drehrichtung wird über ein 2-fach Wechselrelais geregelt). Fällt die Temperatur dann für weitere 4 Sek. unter 25 Grad, wird der Motor AUS geschaltet und dann die Drehrichtung auf ZU geschaltet. Nach 1 Sek. Verzögerung wird der Motor auf AN geschaltet. Endschalter in den Stellmotoren lassen die Motoren dann stoppen. Ich bekomme es leider nicht hin, direkt nach der Ein- und Ausschaltverzögerung den Taster einzubinden. Am besten wäre es, dass durch das kurze High eines Eingangs (oder Logo-Taster) der jeweilige Zustand geändert wird. Wenn man das Fenster unabhängig von der Automatik schliessen oder öffnen möchte. Da komme ich nicht weiter. Vielen Dank für Eure Hilfe, Christoph DateianhangFensterantriebv2.zip (92 Downloads) |
17.03.2011 16:24 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, erbahmt sich denn keiner... |
17.03.2011 17:41 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi spelli Hab dir mal was Angehängt,die Timer musst du dir noch selber einstellen gruss pepp DateianhangFenster 24V.zip (134 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf