04.08.2010 17:17 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Ähm ja, Nicht zum nachmachen Empfohlen! (Aber möglich) Folgendes, will eine E-Heizung (Terrarium) mittels PI-Regler und PWM beheizen. Doch das zieht sehr viele Schaltspiele mit sich, was das Relais sicher nicht lange mit macht. Somit hab ich Einfach das Relais von Q4 ausgelötet und auf die klemmen überbrückt. Und ein Solid-State Relais außerhalb dran gehängt. Funktioniert einwandfrei. Maximal Anzahl an Schaltspielen (was mich voll wundert) 50Hz! Ähm, auf der Platine ist sogar gekennzeichnet wo Plus ist *gg* Fotos wie ne Logo 12/24/RC von innen aussieht hab ich auch angehängt. Am letzten Bild (DSC05579k.jpg) sieht man meinen Umbau. Solid-State Relais: http://www.pollin.de/shop/dt/OTI1OTU2OTk-/Bauelemente/Mechanisch/Relais_Zugmagnete/Solid_State_Relais_XSSR_DA2420.html lg Philipp DateianhangLogo12.24RC_innen.zip (264 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: philipp83 am: 04.08.2010 17:20 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf